Operator CameraControl

Operator Library: Hardware Platform

CameraControl オペレーターは、接続されたカメラに対してカメラコントロール [CC] インターフェースを提供します。 CameraControl オペレーターの複数のインスタンスを使用する場合、適切なカメラポートへの割り当てをリソースダイアログウィンドウで行うことができます。 したがって、このオペレーターにはタイプ CameraControl の VisualApplets リソースが1つ必要です。 リソースインデックス 0 はカメラポート A にマッピングされ、リソースインデックス 1 はカメラポート B にマッピングされます。 詳細については、'Allocation of Device Resources'を確認してください。

ハードウェアプラットフォームで使用可能
mE5 marathon VCLx
mE5 marathon VCL
LightBridge VCL
microEnable 5 ironman VD8-PoCL
microEnable IV VD4-CL/-PoCL
microEnable IV VD1-CL
[注] microEnable 5 VD8-PoCL を使用した1つのインスタンス

microEnable 5 VD8-PoCL のボード設計により、このプラットフォームで使用できるこのオペレーターのインスタンスは1つのみです。

I/O Property

Property 値
オペレータータイプ M
Input Link CC[1-4]、信号入力
ポート名 方向 タイプ 説明
CC1 入力 OM Camera Link CC1 チャンネル。
CC2 入力 OM Camera Link CC2 チャンネル。
CC3 入力 OM Camera Link CC3 チャンネル。
CC4 入力 OM Camera Link CC4 チャンネル。

同期および非同期入力:

すべての信号入力は、O-type オペレーターの任意のネットワークを介して、同じまたは異なる M-type オペレーターから供給することができます。 同じ M-type ソースから供給される場合、それらは自動的に同期されます。 'M-type Operators with Multiple Inputs'も参照してください。

サポートされているリンクフォーマット

Link Parameter 入力リンク CC[1-4]
Bit Width 1
Arithmetic unsigned
Parallelism 1
Kernel Columns 1
Kernel Rows 1
Img Protocol VALT_SIGNAL
Color Format VAF_GRAY
Color Flavor FL_NONE
Max. Img Width any
Max. Img Height any

パラメーター

None

使用例

CameraControl オペレーターの使用方法を以下の例に示します:

  • 'Hardware Test'

    DMA、RAM、GPIO、トリガー、LEDのハードウェアセルフテストの例。

  • 'Area Scan Trigger for microEnable 5 marathon'

    エリアスキャンプロセスのトリガーを示します。 トリガーの生成には、外部ソース、内部周波数ジェネレータ、またはソフトウェアトリガーパルスを使用できます。

  • 'Line Scan Trigger for microEnable 5 marathon VCL Using Signal Operators and Operator CameraControl'

    ラインスキャントリガーを示します。 このトリガーには、キャプチャゲートを使用する画像トリガーおよび多機能ライントリガーが含まれます。 トリガーの生成には、外部ソース、内部周波数ジェネレータ、またはソフトウェアトリガーパルスを使用できます。